This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:降压/升压转换器不工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651331/webench-tools-lm5175-buck-boost-converter-not-working

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 TI-webench 的帮助下使用 LM5175设计了一个电源。

设计:

输入:6-8 V、输出:8V、电流:高达3A。

当我制造电路板并给其通电时,电路板无法正常工作。

输出电压约为3.8V。在示波器下方查看时、就像一个纹波。 我检查了电感器桥臂、它的电压大约为100mV、具有纹波电压。 似乎没有切换。

任何关于可能是麻烦的地方的想法。

(随附的 Eagle 电路板、实际 PCB 的原理图和图像)

谢谢你

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_drawing.pdf

e2e.ti.com/.../PCB-assemble.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在设计中考虑使用 LM5175。 您应该已经复制了 Webench 推荐的布局。 基本而言、您的布局需要大幅改进。 例如、从低 MOSFET 源极到电流感应电阻器的走线不能只是一条窄的走线。 连接应使用宽铜迹线进行短接、因为这些迹线是开关电源电流流动的地方。 此外、电流感应需要差分走线:电流感应电阻器两端的走线、沿到 IC 的整个距离紧密并排布线。 以不同方式布线会向电路引入噪声并影响正常应用。 请遵循数据表中提供的布局指南、并遵循数据表中或 Webench 提供的布局示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  的深入介绍。  

    这是我第一次在鹰上设计。 我从来不知道布局可能会使设计中断。

    请告诉我 、必须遵循哪些最重要的指导原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关电源的布局对于正常运行至关重要。  数据表布局指南都很重要、您应该遵循这些指南。   如果您想创建自己的电路板、我建议您复制 Webench 建议的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议。 我将尝试复制 Webench 布局。