请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 TI-webench 的帮助下使用 LM5175设计了一个电源。
设计:
输入:6-8 V、输出:8V、电流:高达3A。
当我制造电路板并给其通电时,电路板无法正常工作。
输出电压约为3.8V。在示波器下方查看时、就像一个纹波。 我检查了电感器桥臂、它的电压大约为100mV、具有纹波电压。 似乎没有切换。
任何关于可能是麻烦的地方的想法。
(随附的 Eagle 电路板、实际 PCB 的原理图和图像)
谢谢你
e2e.ti.com/.../schematic_5F00_drawing.pdf