This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:VREG5上的有趣行为

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650840/tps54326-funny-behavior-on-vreg5

器件型号:TPS54326

大家好、

我有一位客户在使用 TPS54326、遇到了以下问题:

"我们有了新的电路板、但在使用 TPS54326生成+5.3A 时遇到了问题。 我提取了原理图并粘贴在下面。

我们通过移除电感器(下图未显示)并在 TP98处从外部电源馈入+15VS、将 TPS54326与输入隔离。 L32也被移除以实现隔离式 TPS54326输出。 我们在+5.3VA 到 GND 之间增加了100欧姆作为负载。

首次加电 TPS54326时、其 VREG5 (引脚3)达到+5.5V。 然后、几分钟后下降至1V (第二个电路板下降至0V)。 它永远不会恢复正常(+5.5V)甚至是循环通电。 数据表中没有 VREG5的详细信息。 导致这种 VREG5行为的原因可能是什么?"

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助同时探测 Vin、VCC、VREG5、SW1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、请上传您的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    输出电压是否也随 VREG5下降? 在 VREG5下降之前和之后、您能否显示有关其他信号的更多信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、



    嗯、我的客户似乎自己解决了这个问题、但感谢大家的集体回应。 如果问题再次出现、我将再次发布。



    谢谢、

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    奇怪的是、低 VREG5的根本原因是什么?