请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54326 大家好、
我有一位客户在使用 TPS54326、遇到了以下问题:
"我们有了新的电路板、但在使用 TPS54326生成+5.3A 时遇到了问题。 我提取了原理图并粘贴在下面。
我们通过移除电感器(下图未显示)并在 TP98处从外部电源馈入+15VS、将 TPS54326与输入隔离。 L32也被移除以实现隔离式 TPS54326输出。 我们在+5.3VA 到 GND 之间增加了100欧姆作为负载。
首次加电 TPS54326时、其 VREG5 (引脚3)达到+5.5V。 然后、几分钟后下降至1V (第二个电路板下降至0V)。 它永远不会恢复正常(+5.5V)甚至是循环通电。 数据表中没有 VREG5的详细信息。 导致这种 VREG5行为的原因可能是什么?"
谢谢、
Brian