This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:关于散热焊盘

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651551/ucc27525-about-thermal-pad

器件型号:UCC27525

大家好、

请告诉我。

1:散热焊盘连接到内部电路?

2:数据表中的 Figure.39、散热焊盘是否浮动?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    喜欢你的名字!!!

    散热焊盘通过 IC 的基板松散地连接到 GND 引脚。 我们不控制这里的阻抗、因此您可以在 GND 引脚和散热焊盘之间测量几十到几千欧姆的电阻。 最佳做法是将散热焊盘连接到 PCB 上的大型接地泛光灯、以帮助消除 IC 中的热量并提高电路板级可靠性(散热焊盘提供了与 PCB 的较大连接、有助于将器件更好地固定到 PCB)。

    DSD 封装选项具有散热焊盘。 D、DGN 和 P 封装选项没有散热焊盘。 图39是针对 D 和 DGN 选项的、因为它们没有散热焊盘。 因此、IC 体下方的布线是可以的。 第35页及以后的页具有各种封装的机械制图和推荐封装尺寸。

    如果您有任何其他问题、请告知我们! 如果没有、请单击绿色按钮、这样我们就知道您对我们的支持感到满意!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    感谢您赞扬我的名字

    我认为散热焊盘可以从您的评论中连接到 GND。 我的想法是正确的吗?
    如果正确、则简化 PWB 的设计。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    很抱歉我不清楚。 是的、散热焊盘应接地。