This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:您能不能告诉我有关 TPS73701?的信息

Guru**** 2569875 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-SOT223LDO, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651066/tps737-could-you-tell-me-about-tps73701

器件型号:TPS737
主题中讨论的其他器件:DEM-SOT223LDO

我的客户正在使用 TPS73701DCQR。

采用外设组件常量进行设计的客户、如下所述。

Phenomenon①:当负载电流为200mA 时、有一个器件的输出电压下降了大约0.5V。

Phenomenon②:但是、如果由以下常量确认、输出电压不会降低。

我们在 TI 的通用 EVM DEM-SOT223LDO"上确认了目标样片、但也发生了同样的现象。

(我想客户从该结果中看、在图形设计中没有错误。)

<关于外设组件常量的注释>

·我认为客户按照规定设计外设电容器。

·尽管数据表中没有关于4.5V 设置的反馈电阻器的说明、但它是建议的输出电压设置范围。


<问题>
在这种情况下、您能告诉我什么是由(您可以猜到)引起的?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    所选的电阻器和电容器在数据表指南中。 您是否能够提供输入电压、输出电压和输出电流的范围? 范围热将帮助我们调试应用程序。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    尽管它仅用于确认 VOUT、但我将发送它。

    此次,①和②的确认是通过合格产品和缺陷产品样品进行的。

    现象①:VOUT = 4.5V

    Iout = 0mA

                          好产品                                                      缺陷产品

    Iout = 200mA

                          好产品                                                      缺陷产品

    ⇒结果:再现了这种现象(右图)。

    现象②:VOUT = 3.3V

    Iout = 0mA

                          好产品                                                      缺陷产品

    Iout = 200mA

                          好产品                                                      缺陷产品

    ⇒结果:不会再现这种现象(右侧图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    为了澄清、您说"好产品"和"有缺陷产品"时、产品是指 TPS737还是客户的最终产品?

    当将缺陷产品设置为4.5V 时、其压降似乎为200mA。您能否确认输入电压保持稳定在5V?

    此外、当 Vout 设置为3.3V 时、Vin 是否仍为5V?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >为了便于说明、您说"好产品"和"有缺陷产品"时、产品是指 TPS737 还是客户的最终产品?

    ⇒否

    "优质产品"和"缺陷产品"是 TPS73701的相同样片、这意味着重现了此现象的样片和未复制的样片。

    我要补充一点,因为我的解释是不够的。

    <附加说明>

    客户在客户的电路板上发现了这种现象、并将其更换为新样片(未复制样片)、因此这种现象不存在

    重复..

    为了区分不受图形设计影响的东西、我确认 TI 推荐的 EVM 是否复制了同样的东西。

    >当设置为4.5V 时、有缺陷的产品看起来会在200mA 的电流下压降。您是否可以确认输入电压保持稳定在5V?

    ⇒我很抱歉。 很难获取额外的波形。

    >当 Vout 设置为3.3V 时、Vin 是否仍为5V?
    ⇒是。 当设置 VOUT = 3.3V 时、VIN 为5.0V

    此致、

    Masumi Sekiguchi