请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B67-Q1 你(们)好,先生
我们是否可以知道 TPS7B6701QPWPRQ1是否可以将 FB 引脚直接连接到输出电压 Vout、使输出电压为1.2xV?
因为 DS 显示的输出范围为1.5V~18V。 但他们希望使用具有宽输入电压范围的1.2xV 电压。
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我们是否可以知道 TPS7B6701QPWPRQ1是否可以将 FB 引脚直接连接到输出电压 Vout、使输出电压为1.2xV?
因为 DS 显示的输出范围为1.5V~18V。 但他们希望使用具有宽输入电压范围的1.2xV 电压。
令人很烦