This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:我们是否可以知道 TPS7B6701QPWPRQ1是否可以将 FB 引脚直接连接到 Vout、使其输出电压为1.2xV?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650662/tps7b67-q1-may-we-know-if-tps7b6701qpwprq1-can-direct-connect-fb-pin-to-vout-to-be-a-1-2xv-output-voltage

器件型号:TPS7B67-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以知道 TPS7B6701QPWPRQ1是否可以将 FB 引脚直接连接到输出电压 Vout、使输出电压为1.2xV?

因为 DS 显示的输出范围为1.5V~18V。 但他们希望使用具有宽输入电压范围的1.2xV 电压。

                                                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    我看不到这方面的问题、但我将更深入地研究它、如果我发现任何东西阻止它在这些条件下使用、我将告诉您。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    因为客户已经开始进行设计。
    我们需要作出坚定的回答、让他知道答案是否正确。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    您应该能够使用此器件的1.2V 输出、但由于它不在建议的工作条件下、EC 表参数将不适用于器件。

    此致、
    标记