This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455EVM 不起作用-无法运行 GUI "无法打开 COM 端口"

Guru**** 2580435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651204/bq76pl455evm-bq76pl455evm-does-not-function---cannot-run-gui-unable-to-open-com-port

器件型号:BQ76PL455EVM

我 的 BQ76PL455EVM 电路板似乎存在问题。 D22亮起、我测量了电路板上的电压、如下所示。 我无法使用 GUI 连接到电路板。
VIO = 5.08
VDIG = 5.42
V5VA0 = 4.75
VM =0.3
CHP = 0.1
VREF = 2.5
VP1 = 5.4
顶部= 37.8
VM 应该是-5V 吗? 目前、它的读数接近零。
TX = 5.08
RX = 5.1
WAKEUP = 0  
FLT-N = 0
SW1和 SW2配置正确(见 下图)。 我正在运行 Windows 10并安装 FDTI 驱动程序、尝试清理并重新安装驱动程序和 软件 几次、但没有成功。  
当我连接 USB/FTDI 线缆并运行 GUI 时、D22 LED 亮起、但出现无法打开 COM 端口错误。 我使用 PuTTY 测试了 FTDI 电缆(使用电阻器将 Tx 连接到 Rx 以执行回送)、它似乎正常工作。  
我不确定电路板是否有任何问题、还是软件方面的问题...
您能不能通过建议几个命令来提供帮助、这些命令可以通过 putty.exe 发送到电路板?
是否有办法强制唤醒器件或清除故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merhdad、您好!

    感谢您提供图片-这回答了我的第一 个问题。

    您 是正确的-该部件似乎处于唤醒状态、但 VM 应为-5V。 卫生防护中心似乎也不正确。

    您能帮个忙吗-我认为有必要 检查 VM、CHP 和 CHM 上的电容器、以确保它们不会对地短路。 我认为这些电容器已发生故障、或者 IC 可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    昨天晚上我更换了 IC,我不认为 IC 损坏了… 我检查了显微镜下的所有 IC 焊盘连接、一切看起来都很好。

    我刚刚检查了 C41、C63和 C42之间的导通性、但它们都没有短路。

    我想知道即使 IC 未被唤醒、VM 是否应该为-5? 还有什么你认为我应该检查的吗?

    谢谢、

    Mehrdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehrdad、您好!

    VM 是电荷泵的输出、 如果 IC 处于唤醒状态、则仅应为-5V。 您之前的测量 表明 IC 确实处于唤醒状态、我更仔细地检查了图片-看起来 VM 引脚弯曲-可能短路或未正确连接到焊盘: