您好!
有人能解释一下电流限制电路吗? 为什么 LED 电流设置为360mA、但根据我测量的结果、LED 电流限制在200mA 左右。
峰值电流限制电路的用途是什么?
此致、
财政年度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有人能解释一下电流限制电路吗? 为什么 LED 电流设置为360mA、但根据我测量的结果、LED 电流限制在200mA 左右。
峰值电流限制电路的用途是什么?
此致、
财政年度
您好、FY、
IREF 设置两个输出通道的电流调节。 要获得超过200mA 的电流、必须并联两个输出。 如果您测量的电流为200mA、则其中一个通道可能不提供电流、或者输入源与演示板不同。 如果 IREF 大约为6.25千欧、则将设置为每通道200 mA。 如果通道并联在400mA 左右。 它还将取决于输入电压源是多少。
ILIM 设置峰值电流跳闸阈值、如果引脚断开、则大约为3.9A。 这是为了提供保护、例如防止电感器饱和或在高占空比下防止 MOSFET 电流过大。
谢谢、
您好、FY、
它实际上与您的设计、电感器、开关频率、占空比和输出电流有关。 如果您将其保持断开状态、则默认为3.9A。 如果您的电感器可以处理、您可以这样使用它。 如果您想将其设置为较低的值、我可以在您需要时提供帮助。
例如、输入12V、输出24V、这使占空比为50%。 如果没有纹波、则输入电流将是输出电流的2倍、因为它仅在50%的时间上、通过整流器的输出电流将相同、占空比为50%时为2倍。 电感器纹波电流也会使该数字更高。 它可以是小百分比或大百分比、具体取决于电感值、开关频率、输入电压和占空比或输出电压。
另一个示例是相同的输出、24V 和6V 输入。 它们的占空比在输入端为75%、在输出整流器上为25%。 这意味着电流需要是输出电流的4倍、Iout/25%。 还有纹波。
在最坏的情况下、如果您达到 ILIM、您将看到 LED 电流在您降低输入电压时开始下降。
如果您希望我计算这个值、请告诉我。
此致、