This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492AR111DEMO:峰值电流限制电路

Guru**** 2608345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650897/lm3492ar111demo-peak-current-limit-circuitry

器件型号:LM3492AR111DEMO

您好!

有人能解释一下电流限制电路吗? 为什么 LED 电流设置为360mA、但根据我测量的结果、LED 电流限制在200mA 左右。

峰值电流限制电路的用途是什么?

此致、

财政年度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY、

    我不确定低电流读数。 但我相信电路会调整电流限制和输出电压、以保持输入电流恒定。 如果没有它、输入电流在周期开始/结束时将处于高电平、在中间将处于低电平、从而实现低功率因数。

    但是、我并不是100%积极。 我们的交流/直流专家已外出几天、但当他回来后、我会将此事转发给他。 他将比我更了解这一点。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY、

    IREF 设置两个输出通道的电流调节。  要获得超过200mA 的电流、必须并联两个输出。  如果您测量的电流为200mA、则其中一个通道可能不提供电流、或者输入源与演示板不同。  如果 IREF 大约为6.25千欧、则将设置为每通道200 mA。  如果通道并联在400mA 左右。  它还将取决于输入电压源是多少。

    ILIM 设置峰值电流跳闸阈值、如果引脚断开、则大约为3.9A。  这是为了提供保护、例如防止电感器饱和或在高占空比下防止 MOSFET 电流过大。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的解释。 在此配置中、是否有任何有关调整 ILIM 的参考?

    此致、

    财政年度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY、

    它实际上与您的设计、电感器、开关频率、占空比和输出电流有关。  如果您将其保持断开状态、则默认为3.9A。  如果您的电感器可以处理、您可以这样使用它。  如果您想将其设置为较低的值、我可以在您需要时提供帮助。

    例如、输入12V、输出24V、这使占空比为50%。  如果没有纹波、则输入电流将是输出电流的2倍、因为它仅在50%的时间上、通过整流器的输出电流将相同、占空比为50%时为2倍。  电感器纹波电流也会使该数字更高。  它可以是小百分比或大百分比、具体取决于电感值、开关频率、输入电压和占空比或输出电压。

    另一个示例是相同的输出、24V 和6V 输入。  它们的占空比在输入端为75%、在输出整流器上为25%。  这意味着电流需要是输出电流的4倍、Iout/25%。  还有纹波。

    在最坏的情况下、如果您达到 ILIM、您将看到 LED 电流在您降低输入电压时开始下降。

    如果您希望我计算这个值、请告诉我。

    此致、