This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:LM338高压稳压器

Guru**** 2609575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646599/lm338-lm338-high-voltage-regulator

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件: LM317HV
我需要为公司正在开发的真空管音频电路构建一个高压稳压器。  稳压器输入电压:360VDC;稳压器输出电压: 可变、通过三电位计、范围为325VDC 至355VDC、电流约为30mA。  我对 LM338数据表的读取表明、只需使用一个 LM338和几个电阻器即可实现这一点。  LM338是一款3端稳压器、3端子为输入电压、调节电压和输出电压。  要引用 LM338数据表中的内容、请执行以下操作:

'由于稳压器是浮动的并且只接收输入到输出差分电压、只要不超过最大输入到输出差分电压、就可以调节几百伏特的电源电压。'

由于我似乎无法附加原理图、我将介绍简单的电路: Vin 端子接收360 VDC。  在 Vout 端子上、有3个串联到我的电路接地的电阻器、1K、200K 和100K 三端电阻器(Bourns 1瓦、22匝)。  调节端子连接到1K 和200K 电阻器的结。  改变三脚制电位器应使电压在大约325至355 VDC 之间变化。  您能否确认这将起作用?  或者、如果不是、为什么不呢?   (P.S. 如果此电路工作、我还应该能够使用 LM-117HV、因为电流消耗非常低。)  非常感谢。

Bill Wells
Marlborough Recording Technologies
纽约州布鲁克林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布鲁克林、

    在帖子的底部、您将找到"插入代码、附加文件等..."、如果您单击它、 您将被重定向到全文编辑器、然后您将能够上传图片。

    对于您在电路上的问题、您计划 改变电位计的速度有多快?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    如有必要、我可以非常缓慢地改变修整电位计。  它只是为了通过"微调"真空管的高压电源来优化电路的性能。  

    您为什么要问?

    谢谢!

    Bill Wells

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason -
    我尝试过用原理图重新发布、但未找到"插入代码、附加文件等..." 在帖子底部。 我在 iMac 上使用 Safari、以防它与浏览器相关。 谢谢。 Bill Wells
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    如果您的转速不是太快、我看不到问题。 该器件应适用于您的应用。 下次、如果您计划添加原理图、则可能需要安装其他浏览器、如 Chrome 或 Firefox。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    出于好奇、如果调整电位计的速度过快、会发生什么情况?

    非常感谢。

    Bill Wells

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    如果输出偏移太快、器件将需要一些时间来赶上进度。 如果您来回移动、在您移动到新目标之前、输出可能没有足够的时间稳定在所需的电压。 由于您正在进行转弯并尝试将其设置为稳定电压、因此我不会看到您的应用出现问题。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TI LM317HV 似乎更适合我的应用。  根据 TI 数据表、最大输入电压至输出电压为60伏、而 LM338为40伏、因此 LM317HV 的稳压范围会更大一些。  此外、LM317HV 的较低电流容量不会成为问题、因为它为1.5A、我的电路消耗的电流大约仅为30mA。

    我认为两个 IC 的电路和元件值应该大致相同。

    如果您想了解 LM317HV 是否更适合我的应用、我将不胜感激。

    非常感谢。

    Bill Wells

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    很抱歉我迟到了。 如果您不关心 LM338提供的额外电流能力(LM338最大5A、LM317HV 最大1.5A)、则 LM317HV 可以更好地适应。 对于您的应用、这两个选项都应该起作用。 请检查两个器件的其他规格、以查看它们是否适合您的应用。

    此致、
    Jason Song