This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:线圈放置、线圈加热、可能的干扰

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639424/bq51050b-coil-placement-coil-heating-possible-interference

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:ADS1293TIDA-00318

我已开始修改已投入生产的设备以使用无线充电。  我正在查看 bq51050B、因为我需要无线电源、并且能够以1C 为单节锂聚合物600mAH 电池充电。  我对无线电源没有任何经验、因此我有一些问题、希望熟悉无线电源的人能帮助回答。  如果我有更多的时间、我会解决这个问题、但我们的进度非常紧张。  是一款多日 ECG 记录仪。  您可以在机箱底部的第一张图片中看到连接到电极的卡扣。  充电期间电极将不会就位。  我们的第一个倾角是将线圈置于卡扣的中心。  我对这种放置方式有两个担忧。  首先是金属卡扣是否会影响功率传输的效率。  第二、如果连接到卡扣的走线可能会在其上感应到电压。  捕捉会进入 TI ADS1293 ECG 前端  输入端具有保护功能、但这适用于瞬变而不是连续电压。 如果放置位置不好、我们可以将线圈移至外壳顶部。  在第二张图片中、您可以看到电池位于 PCB 上方的外壳顶部下方。  线圈必须位于电池和外壳之间。  这让我感到担忧、因为我想知道线圈在充电期间是否会变热、在这种情况下、置于电池下方是不好的。  在这两种选择中、我尝试确定放置线圈的最佳位置。 最后、由于单元的尺寸、我们将被迫使用一个小线圈、线圈小于一英寸。  我不确定这将如何影响传输。  感谢您对这些问题的任何见解。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    "如果放置位置不好、我们可以将线圈移到外壳顶部。 "是-您需要将线圈放在顶部。 此外、交流场可能是电池和电路的问题-但已使用薄磁屏蔽来解决此问题。
    可提供小线圈--请参见 TIDA-00318。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、您好、感谢您的回答。 所以、我对这一点的理解会更好一些。 您会将线圈移至顶部、因为电极的金属卡扣会影响 a/c 字段? 我对磁屏蔽不是很熟悉、您是否有任何参考资料可帮助我入门? 感谢链接、我需要600mA 电流、但这是一个很好的开始。 您是否了解线圈在充电过程中是否发热? 这是一个问题、因为如果是这样、我们可能必须研究此版本的不同塑料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电场中的金属会出现问题、建议不要将线圈放在金属卡扣侧。  将线圈放在顶部看起来是最佳选择。

    几家供应商都有屏蔽材料--看一下 Wurth Electronics P/N 3646006,这是一种3mm 厚的柔性铁氧体材料。  提供更厚和更薄的材料。

    充电期间可能会出现一些热升高。  要保持低电平、请使用较大的 RX 线圈、请参阅 EVM 并将线圈 DCR 保持在低电平。