Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, BQ51050B, TIDA-00318
主题中讨论的其他器件:ADS1293、 TIDA-00318
我已开始修改已投入生产的设备以使用无线充电。 我正在查看 bq51050B、因为我需要无线电源、并且能够以1C 为单节锂聚合物600mAH 电池充电。 我对无线电源没有任何经验、因此我有一些问题、希望熟悉无线电源的人能帮助回答。 如果我有更多的时间、我会解决这个问题、但我们的进度非常紧张。 是一款多日 ECG 记录仪。 您可以在机箱底部的第一张图片中看到连接到电极的卡扣。 充电期间电极将不会就位。 我们的第一个倾角是将线圈置于卡扣的中心。 我对这种放置方式有两个担忧。 首先是金属卡扣是否会影响功率传输的效率。 第二、如果连接到卡扣的走线可能会在其上感应到电压。 捕捉会进入 TI ADS1293 ECG 前端 输入端具有保护功能、但这适用于瞬变而不是连续电压。 如果放置位置不好、我们可以将线圈移至外壳顶部。 在第二张图片中、您可以看到电池位于 PCB 上方的外壳顶部下方。 线圈必须位于电池和外壳之间。 这让我感到担忧、因为我想知道线圈在充电期间是否会变热、在这种情况下、置于电池下方是不好的。 在这两种选择中、我尝试确定放置线圈的最佳位置。 最后、由于单元的尺寸、我们将被迫使用一个小线圈、线圈小于一英寸。 我不确定这将如何影响传输。 感谢您对这些问题的任何见解。