This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:校准问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650115/bq34z100-calibration-issue

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想使用 BQ34z100 EVM 通过铅电池(12V 38Ah)创建 ChemID。

以下是有关配置的一些详细信息:

设计容量:3800mAh (38Ah 除以10, 此处为 http://www.ti.com/lit/pdf/slua760)

-设计能源:7980 MWh

-设计能源规模:10.

-系列单元格数:6.

-电芯充电电压:2275V

-分压器:5000mV

- EVM 上的跳线配置:J5上大于5V,J2上大于16V

我已将 EVM 插入 BQStudio (版本1.3.54.1)、右侧的电池电压为3318mV、但实际电池电压为12.75V

我尝试校准 BG,但收到消息:Failed to enter calibration mode with command 0x2D (无法使用命令0x2D 进入校准模式)

我尝试了 unseal 和 unseal_full_access 按钮、但它没有改变任何东西。

我还尝试校准 BQ 在类似的 e2e 帖子(2577.0100_0_16-bq34z100G1.bqz)中找到的另一个配置文件、但它仍然无法正常工作。

我该怎么办?

非常感谢您的帮助

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    请删除此版本的 bqStudio 并更新到最新版本。 在您当前使用的 bqStudio 版本中、为 bq34z100-G1分配了已知的"Bad".bqz、在校准期间提供此错误。 自此以后、该软件已通过更新版本的软件修复。

    www.ti.com/.../BQSTUDIO

    请下载 BQSTUDIOTEST v.1.3.80 Build 1

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 我尝试安装 BQStudio 1.3.80、但仍然有相同的问题。

    它读取的是3.348V 电池电压而不是12.75V、当我尝试校准 BQ 时、仍然会显示消息"Failed to enter calibration mode with command 0x2D (无法进入命令0x2D 的校准模式)"。

    我还能做些什么?

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我尝试重新上载固件、然后激活 CAL_EN 和 VOLSEL、现在可以正常工作。
    唯一的问题是我的电池已满、BQStudio 可以读取12.87V、但它在左侧显示0%。

    剩余电量百分比会有什么影响?
    再次感谢您的帮助、

    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小更新:
    重新上传固件后、gg 文件和 chemID 被新文件擦除。
    使用我的 gg 文件和 gg 文件800、无法进行校准、SoC 仍为0%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    经过几次测试后、我只需重新上传原始固件并创建新的配置文件表单、而不是使用提供给我的文件。

    感谢您的支持
    Mickael