This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理 IC

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639297/battery-management-ic

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z50BQ4050

尊敬的所有人:

我需要一个 IC 来管理两个具有 SM 总线接口的锂离子电池、并可选择将电池充电器置于同一个接口中。 我有两节 ULTRALIFE 电池,额定电压为15V 9.4Ah,额定电压为143 Wh。 也会馈送到电池管理 IC。 根据电池中的 SoC (充电状态)选择电池。 根据 SM 总线中电池寿命数据的百分比、我需要将电池源切换到负载。 IC 应处理5-10安培的电流。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:
    听起来、您需要为每个电池配备一个电量监测计、然后需要一个 MCU 来读取每个电池的 SOC、从而决定使用单独的负载开关来启用哪一个。 您还需要决定是为每个电池提供充电器、还是也由 MCU 切换的单个充电器。 您可能会使用最高的电池并为较低的电池充电、然后在某个确定的时间或条件下进行转换。
    在15V 电压下、您可能有一节4芯电池、并可能考虑使用 bq40z60电池管理单元、该单元包含每个电池的充电器和电量计。 如果您选择单独的充电器、bq40z50或 bq4050可能是不错的电量监测计选项。 有关电池器件的信息、请参阅 www.ti.com/battery 以了解信息和选择指南。 与监测计集成的保护器通常保留对开关的控制、以实现快速响应。 对于负载开关、您可以查看您选择的充电器中提供的电源路径控制、或者考虑 www.ti.com/loadswitch 中的选项或更分立的实施方案。 当您缩小设计选择范围时、如果您对输入器件型号的器件有疑问、将帮助查找合适的人员来帮助解决您的问题。