Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQ40Z50、 BQ4050尊敬的所有人:
我需要一个 IC 来管理两个具有 SM 总线接口的锂离子电池、并可选择将电池充电器置于同一个接口中。 我有两节 ULTRALIFE 电池,额定电压为15V 9.4Ah,额定电压为143 Wh。 也会馈送到电池管理 IC。 根据电池中的 SoC (充电状态)选择电池。 根据 SM 总线中电池寿命数据的百分比、我需要将电池源切换到负载。 IC 应处理5-10安培的电流。
提前感谢。