This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:输出电容器(陶瓷型)

Guru**** 2575845 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638497/lp2951-n-output-capacitor-ceramic-type

器件型号:LP2951-N

你(们)好

我对连接到 LP2951-N 的输出电容器有疑问、数据表中有不同的陈述:

  • 第8.3.7段(第17页)指出、输出电容器可以是 ESR 低至6m Ω 的陶瓷电容器
  • 第9.2.1.2.1段(第20-21页)所说的不是应用程序的 ESR。 需要5欧姆、并且必须添加一个与输出电容器串联的额外电阻器。

什么是正确的、什么是错误的? LP2951-N 能否仅使用陶瓷输出电容器即可稳定运行、或者是否需要额外的1 - 2 Ω 串行电阻器?

数据表标记为"SNVS764P–2000年1月–2016年5月修订版"

此致

Niels Ole Jorgensen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    你所指出的各节并不矛盾,但我同意第二节可能更加明确。  第二部分讨论了铝电解电容器的标准、其中建议的 ESR 为5 Ω 或更低 、谐振频率高于500kHz。

    LP2951-N 是陶瓷稳定器件。  数据表中的图30可能是输出电容器 ESR 范围中稳定性最清晰的部分。   

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    感谢您的回答。
    我认为您也许应该考虑改写第二部分、因为到目前为止、最新的设计都使用陶瓷电容器。

    此致
    Niels Ole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    我对您提出的问题是调节 LP2951N。我在稳压器的输出端使用0.47uF。是否需要将低欧姆电阻器与0.47uF 钽电容器串联。我的输出负载为10至15mA。建议。此 LDO 的输出阻抗是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarath、

    我将在此处回复您的帖子:

    e2e.ti.com/.../639115

    非常尊重、
    Ryan