This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:自举电阻器值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639170/csd95372bq5m-bootstrap-resistor-values

器件型号:CSD95372BQ5M

尊敬的专家:

由于 CSD95372BQ5M 集成了高/低侧 MOSFET。 我无法检查是否存在击穿风险。

如何计算自举电路的 RC 值?

下面的电路是12Vin 至5Vout 应用的功率级部分。 如果我将电阻器从2.2欧姆更改为3欧姆、那么下面的自举电路是否存在风险?

谢谢! 自举电路中存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、
    我正在对此进行调查,希望在24小时内得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从专家那里得到的关于该器件的响应:

    CSD95372B 中的集成驱动器旨在防止击穿。 自举电阻器主要用于减少开关节点振铃。 从2.2 Ω 变为3 Ω 不会带来击穿风险。"