This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:尝试使用 TPS3702CX18在 SENSE 引脚上使用外部分压器来感测1.9V 电压

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651365/tps3702-trying-to-sense-1-9v-using-tps3702cx18-using-a-external-voltage-divider-at-the-sense-pin

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件:TPS3700

你(们)好。

我尝试使用  TPS3702CX18在 SENSE 引脚处使用分压器感测1.9V、将 SET 引脚设置为高电平、以获得5%容差和3.3V 时的 VDD。 数据表参考 应用报告《优化比较器输入端的电阻分压器》(文献编号:SLVA450)以了解详情。

以下是我的问题。

在应用报告中的公式中、感测比较器的基准电压是多少? 此应用手册有一个不同的 IC、其基准电压为0.405V

2.我当前使用的分压器的 R1 = 470欧姆,R2 = 10000欧姆。 我似乎得到了非常严格的容差、如3.5%而不是5%。 我应该使用什么分压器? 接下来、我将尝试 R1=1000、R2=18000

3.在我的情况下,SET 引脚应连接在分压器或1.9V 电压下的哪个位置?

请建议正确的设置。

此致、

Dhavat Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们遇到了供应商问题。 提供了 TPS3702AX18、而不是 TPS3702CX18
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhavat

    此器件 TPS3700具有可调节(使用外部电阻器)版本。 您是否已经签出了该器件? 我认为这是您应该使用的器件。

    就 TPS3702而言、我们提供1.8V 版本、用于监控1.8V 电源轨(当电源降至1.69V 或1.73V 以下时、会发生欠压情况、具体取决于 SET 引脚的配置)。 这些阈值是否满足您的1.9V 监控器要求? 如果没有、您可以使用3.3V 版本并使用外部电阻器、但我还是建议您仅使用此器件 TPS3700的可调节版本。 如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael