This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011EVM:LM36011EVM 如何生成此类型的波形?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638689/lm36011evm-lm36011evm-how-to-generate-this-type-of-waveform

器件型号:LM36011EVM
主题中讨论的其他器件:LM36011LM3642

尊敬的先生:

我想生成这种波形。

2.4s 时为1.4A、20s 时为0.86A、5.5s 时为0A、20s 时为0.61A。 它也需要重复。

如下图所示。 (该电流将流入 LED)

我能否使用给定的 GUI 生成这种波形?

或至少生成持续20秒的1.4A 电流。

我们可以获取 MSP432的示例代码吗?

或任何建议方法来实现?

谢谢。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao Lo、您好!

    感谢您的提问。

    LM36011并非真正针对此应用而设计。 其最大闪存超时设置为1.6sec。 但是、可以通过并行使用多个 LM36011并编写一些自动化例程来实现此配置、从而控制函数发生器、使其定期运行并更改寄存器设置以更改 LED 电流。

    我建议您查看其他更适合您应用的产品(例如 LM3642等)。 如果您仍想使用 LM36011并拥有实施所需的资源/专业知识、我可以为您提供建议。

    最棒的
    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini

    您是否会建议适合此应用的其他产品
    非常感谢!