This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LiFePO4的12S BMS (3.2伏)

Guru**** 2579375 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638929/12s-bms-for-lifepo4-3-2-volts

主题中讨论的其他器件:EnergiaBQ76PL536A

电池专家、您好!

我正在寻找一款 EVM、该 EVM 允许我为12S/3P LiFePO4 (3.2)电压提供 BMS/充电。 我的电池最大放电电流为5.5 Ah / 10 AMP (请参阅下面的亚马逊链接)。 我将具有3 * 12S 串联电流、最大持续放电流为30安培@ 16.5 AH。

亚马逊链接至电池: https://www.amazon.com/gp/product/B01M4P35Z9/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

我要找的是: https://www.aliexpress.com/item/11S-10A-39-6V-lifepo4-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-lifepo4-battery-packs/32392912529.html

我们是否有符合我需求的 EVM?

来自 Robert @ Energia 的感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    据我所知、我们没有任何12节电池充电器-这通常是一种分立式解决方案。

    对于12节串联电池监控器和保护器、您可以查看 bq76pl536A (6s 器件)或 bq76pl455A (16s 器件)。 您将需要一些 MCU 来控制器件。 如果您对电流感应或监测感兴趣、这也是需要单独研究的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我要查看的器件、但不确定它是否能够处理 LiFePO4 @ 3.2伏。
    MCU 端没有问题。 实际上、我正在寻找涉及 MCU 的产品、以便我可以使用 Energia 来管理它。

    感谢您的快速回复:

    来自 Energia@TI 的 Robert。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您找到了合适的器件、那么! 两者都可以处理12S LiFePO4。