Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, BQ76PL536A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:Energia、 BQ76PL536A电池专家、您好!
我正在寻找一款 EVM、该 EVM 允许我为12S/3P LiFePO4 (3.2)电压提供 BMS/充电。 我的电池最大放电电流为5.5 Ah / 10 AMP (请参阅下面的亚马逊链接)。 我将具有3 * 12S 串联电流、最大持续放电流为30安培@ 16.5 AH。
亚马逊链接至电池: https://www.amazon.com/gp/product/B01M4P35Z9/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
我们是否有符合我需求的 EVM?
来自 Robert @ Energia 的感谢!