This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:输出电压的温度特性

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650339/tps61170-temperature-characteristics-of-output-voltage

器件型号:TPS61170

您好!

您能告诉我 TPS61170输出电压的温度特性吗?

当 Vout = 36V 时、是否有测量数据显示数据表 P.7图3中所示的输出电压的温度特性?

如果没有任何内容、我是否可以将其视为数据表 P.7图3中的某个错误(当 Vout = 36V 时)?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是对的。 您可以看到、当 Vin 发生变化时、输出电压会略微变化。 从 Vin=3V 到 Vin=11V、小于10mV。 这是线路调节。 这是正常的。 您问过这个问题、您有什么特殊要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、

    感谢你的答复。
    我想知道的是以下条件下的温度特性。

    (条件)
    VIN=3.3、Vout=36V、Iout=5~20mA

    我想℃Ta =-15℃、25℃、85时的输出电压波动幅度。
    是否有与此条件类似的测量数据?

    此致、

    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    对于差分温度下的同一器件、变化非常小、 输出电压仅变化约0.3%、如12V 输出条件中所示。

    但批次间差异由 Vref 容差决定。 因此、对于一个器件、变化非常小、但对于不同批次、变化与 Vref 容差相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    是否可以认为、即使在输入电压= 3.3V、输出电压= 36V、输出电流= 20mA 的条件下、温度波动引起的变化也约为0.3%?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以认为留出一定的余量小于0.5%。 这适用于相同的器件、而不是不同的器件。 这是直流值、不包括纹波电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢你的答复。

    让我再问一个问题。

    在同一芯片上设置为低温(Ta = 25°C)时、输出电压是否较小? 还是更大?
    当您℃高温(Ta=80 μ F)时会发生什么情况?

    我想知道输出电压是如何因 Ta-25°C→80°C 的温度波动而波动的

    请注意、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、25C 时的输出电压在任何输出电压下都高于-40C 和85C。 因此、当 Vo=36V 时、它是类似的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    当 我们的客户进行测量时、输出电压的幅度为 Ta =-40°C > 25°C > 80°C

    您能告诉我图3中的测量条件吗?

    考虑是否存在差异、具体取决于是否仅针对 IC 更改了环境温度

    或者温度发生变化、包括电感器等外围器件。

    很抱歉让你一直在犹豫。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从角度而言、输出电压也与负载和测试方法相关。 数据表上的曲线只是典型曲线。 但并非所有 IC 都具有相同的曲线、所有负载条件都具有相同的曲线。  

    为什么它们如此关注不同温度下的输出电压?这不是一个关键参数。  批次间的 Vref 变化比不同温度下相同硅酮的 Vout 变化大得多。