This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:bq25892/ 0°C 和45°C 时的效率数据

Guru**** 2611185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650764/bq25892-bq25892-efficiency-data-at-0degc-and-45degc

器件型号:BQ25892

您好!

我知道数据表中的效率数据是在室温下测量的、那么您是否有其他温度下的任何实际数据? 客户想知道温度变化的情况。 任何温度都很有用、但其规划温度范围为0°C 至45°C。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我们没有温度范围内的效率数据。 大多数差异将是 FET 和电感器 DCR 的传导损耗。 估算相对简单。 如果您需要帮助、我们可以联机进行讨论。