This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:LMR70503损坏

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649450/lmr70503-lmr70503-is-getting-damaged

器件型号:LMR70503

您好,

我们在其中一个设计中使用了 LMR70503。 它连接到6个运算放大器缓冲器。 我们计算了缓冲器所需的电流,大约为50mA,不超过 LMR70503的限制。 我们看到 、在某些电路板中、LMR70503受到损坏[未提供预期电压。 它提供大约0.3V 至0.6V]。 请告诉我 LMR70503损坏的原因是什么 ?

规格:

请参阅下图。  

输入电压:5V

输出电压:-5V

所需的电流消耗能力:60-70mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 L22、您的原理图外观几乎与数据表中发布的原理图相同。 L22是铁氧体磁珠吗? 如何施加输入电压? 施加输入电压时、您是否在 VIN 引脚上看到过冲? 如果存在过冲、它可能会超过 IC 的最大额定值6V 并导致一些损坏。 当您施加 VCC_5V 时、您能否捕获 VIN 到 GND 波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    L22是铁氧体磁珠吗?

    是的。 它是铁氧体磁珠

    如何施加输入电压?

    输入电压为24V。 我们使用的是24至5V TI 稳压器 TPS5450DDAR。

    施加输入电压时、您是否在 VIN 引脚上看到过冲?

    输入端没有过冲。 请查看下图。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  还有两个问题:

    1、波形似乎是由50欧姆耦合的探针捕获的。  您使用什么探头?  通常、我们使用1兆欧姆直流耦合器和常规电压探针。

    2.无论如何,上述电压波形是不相关的。  按 VIN、我指的是 LMR70503 VIN 引脚。  您能否在加电时监测 VIN 引脚到 GND 的电压?  我担心前级转换器的输出(TPS5450DDAR?) 可能损坏 LMR70503的过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在下面找到答案。

    1、波形似乎是由50欧姆耦合的探针捕获的。  您使用什么探头?  通常、我们使用1兆欧姆直流耦合器和常规电压探针。

    我们使用1M 欧姆的电压探头进行探测。  请找到使用1M 欧姆探头探测的图像。

    2.无论如何,上述电压波形是不相关的。  按 VIN、我指 的是 LMR70503 VIN 引脚。  您能否在加电时监测 VIN 引脚到 GND 的电压?  我担心前级转换器的输出(TPS5450DDAR?) 可能损坏 LMR70503的过冲。

    请找到在  LMR70503的 VIN 处探测到的下图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、

    请告诉我们您对此问题的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 可能会因过压或过流事件而损坏。 在输入电压上升之前存在电压尖峰。 导致该尖峰的原因是什么? 您能否放大该尖峰并查看它可以达到多高? LMR70503的 VIN 最大额定值为6V、超过该值可能会导致损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器的输入永远不会超过5.4V。  

    请告诉我过流是否会损坏 IC?

    该稳压器用作作为缓冲器的运算放大器的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过流可能会损坏内部 FET、但存在电流限制、因此极少会损坏 OC。 我是否可以麻烦您将 SW 引脚的开关波形连接到 GND? 请使用极短的接地导线-弹簧尖端-用于探头。