This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:无法将 EN/UVLO 引脚驱动为高电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649542/tps25927-not-able-to-drive-en-uvlo-pin-high

器件型号:TPS25927

我在新设计中实施了 TPS259271、现在我正在推出新构建的电路板。

我有另一个器件通过集电极开路驱动器和 TPS259271上的100k 上拉至12V 电压来驱动 EN/UVLO 引脚。  EN/UVLO 保持低电平、直到按下用户按钮。

TPS259271似乎正常工作、但在重复加电周期后、仅启用电源不足一秒、器件停止响应使能信号。

在 EN/UVLO 引脚上测量到的接地电阻小于20欧姆、上拉电阻不再能够将信号拉至1.4V 阈值以上。

在两个单元上观察到这种情况、仔细查看数据表后发现该引脚上的最大电压应小于6V。  这是我的错误。

因此、我修改了第三个单元、使用51k Ω 下拉电阻器和100k Ω 上拉电阻器在 EN/UVLO 引脚上实现分压器。  我在断电状态下返工后验证了电阻。

在首次上电时、TPS259271无法通过电子保险丝供电、节点现在在断电状态下测量的接地阻抗小于10欧姆。

您能否提供有关如何使该电路正常工作的任何其他指导?  一旦此输入停止工作、我假设已发生一些不可逆转的损坏。  您可以确认吗?

谢谢、

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    负载是什么(电容式?) 在输入端进行功率循环期间?
    在前两种情况下、您是否仅在 EN/UVLO 引脚处看到故障? MOSFET 是否正常?
    我将与设计团队进行核实。 同时、您能否在另一个 TPS259271器件上重复第三次测试(在 EN/UVLO 引脚上使用分压器)。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接到两个6V 稳压器之前、我在输出端有一个2.2mF 和10uF 的电容器、这两个稳压器的输入端有66uF、总共2.342mF。

    DV_DT 引脚有一个0.0022uF 的接地电容器、ILIM 引脚有一个121k Ω 的接地电阻器。

    我不愿意尝试该实验、直到我用尽了其他用于调查该电路的选项、因为我只有5个原型、此时我已经使用了3个原型。  :P

    我目前使用台式电源为电源连接器供电、电流限制设置为0.50安培、当我能够使用前两块电路板成功接通电源时、导通状态下的电流消耗小于200 mA。

    下面添加了电路图。

    感谢您的支持、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    对原理图的评论很少。
    121k Ω RILIM 电阻器将电流限制设置为4.33A、而不是原理图中提到的2.54A。
    在驱动2.342mF 负载电容时、需要在 DV_DT 引脚上使用高于0.0022uF 的电容。 根据设计计算器、至少需要33nF 的电容。 请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的设计计算器
    执行电源循环的目的是什么? 设计是否需要符合"电源故障测试"的要求? 如果您打算使用较大的2.342mF 负载电容进行功率循环、器件的体二极管将在负载电容放电期间承受应力。 我建议在 BFET 引脚上使用外部阻断 FET。
    在原理图中、滤波器组件会在 TPS259271器件的输入端增加大量电感。 建议在输入端添加 TVS、以避免在任何瞬态事件期间超出绝对最大额定电压。 请参阅数据表中的第10节。

    在第三个电路板上、您提到"TPS259271无法通过电子保险丝供电"。 测试条件是什么? 您是否已验证器件是否由于快速跳闸而关闭?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。

    执行下电上电是因为下游电路未正常工作、并通过使能引脚置为无效来关断电源。  我在调查下游事件时重复了该周期。   

    我将更新电路板和原理图、以使用69.8k 欧姆电阻器、该电阻器应将限制更改为2.794A。

    我还将更新电路板和原理图、以使用47nF 电容限制浪涌电流、我将考虑在电路板的未来版本中添加 TVS 二极管。

    我们希望避免使用外部阻断 FET。  如果我进行这些更改、我们是否应该尝试在建议的两次电源周期之间达到某个时间?

    我有一个直接连接到12V 的 LED、该 LED 通过此电子保险丝启用、当我按下电源按钮时、LED 不会亮起。  当我测量 EN_UVLO 引脚上的电阻时、该值小于10欧姆、在按下按钮之前该值为~50k 欧姆。

    如果我对 ILIM 和 DV_DT 组件进行更改、并将分压器添加到 EN_UVLO 输入、您认为我们已准备好再次尝试为电路供电吗?  在我们冒险为另一个电路板供电之前、您是否认为还有其他测量或检查事项?  我不想损坏其中的另一个部件。  您认为没有 TVS 二极管或快速 dV/DT 设置更有可能导致故障吗?  如果更有可能发生电感瞬变、那么我需要确保在再次尝试之前添加 TVS 二极管。

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    感谢您提供详细信息。
    我建议配置 ILIM、DV_DT 值、EN_UVLO 输入端的电阻分压器、在进行进一步测试之前放置 TVS 二极管。 确保您清楚下游电路的问题。 首次上电时、如果可能、禁用下游电路并查看是否有12V 电压。 捕获加电期间的 Vin、Iin、EN、Vout。
    如果您的应用必须进行下电上电、我建议您在将来的电路板版本中使用 TPS25940A。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    TVS 二极管正在进行中、希望下周能再次进行测试。

    此器件的下电上电应该是罕见的事件、但如果我需要向技术人员提供有关器件使用的指导、使用 TPS259271时是否应该知道建议的下电上电周期?

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    在功率循环期间、电流可以通过内部体二极管从输出流至输入。 内部 MOSFET 的体二极管预计不会长时间支持高电流。 它应该能够在短时间(<10us)内处理小于5A 的电流、在长时间内处理小于100mA 的小电流。
    由于负载电容、如果您希望在较长的时间间隔内获得更高的体二极管电流、请考虑在测试时放置串联二极管来阻断反向电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。

    我之前描述的下电上电操作并未移除输入电源。  它仅启用或禁用内部 MOSFET。  输入电压源在上电-断电周期内保持不变、因此我相信从输出到输入的电流如果有的话、将是最小的。  我们仍然遇到了浪涌电流问题、我们将使用 dv/dt 设置来解决该问题。

    根据我的计算、在移除电源的交流/直流转换器的功率的情况下、通过体二极管产生的反向电流将在<100mA 的范围内(12v/150k -> 80mA)。  我们将在实验中进行一些测量来验证这一点、但考虑到这一点、我的结论是、应该不需要使用串联二极管来阻止反向电流。  你同意吗?

    感谢您的支持、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    明白。 如果通过 EN 引脚启用/禁用器件、则不会有太多的反向电流。 因此、测试原型板时不需要串联二极管。

    此致、
    Rakesh