请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 你(们)好
请您就以下考虑事项向我们提供您的看法吗?
客户的要求如下。
输入电压:10V 至35V
输出电压:9V/2A
根据数据表、TPS54340可在100%占空比下运行。
但是、我们无法使用 Webench 进行仿真。
对于此规格、是否有任何使用 TPS54340的注意事项?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于上述应用、需要考虑以下事项:

一如既往、建议客户对器件执行全面评估(可能使用 EVM 或类似工具)。
但愿这对您有所帮助。
此致
Brani