This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:将10V 转换为9V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650713/tps54340-convert-10v-to-9v

器件型号:TPS54340

你(们)好

请您就以下考虑事项向我们提供您的看法吗?

客户的要求如下。

输入电压:10V 至35V

输出电压:9V/2A

根据数据表、TPS54340可在100%占空比下运行。

但是、我们无法使用 Webench 进行仿真。

对于此规格、是否有任何使用 TPS54340的注意事项?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于上述应用、需要考虑以下事项:

    1. 输入电压和输出电压之间的差异非常小。 由于高侧 FET 大部分时间都处于导通状态、因此这可能会导致启动电容器重新充电出现问题。
    2. 请参阅器件数据表中的公式1和2所需的最小输入电压以及在压降条件下可实现的最大输出电压。
    3. 确保输入被正确旁路、并且在施加满负载时有足够的输入电容来支持运行。
    4. 请查看以下电子表格、了解该器件的组件计算(软件部分)

     一如既往、建议客户对器件执行全面评估(可能使用 EVM 或类似工具)。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani