This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:功率因数需要改进

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647116/lm3450-power-factor-needs-improving

器件型号:LM3450

您好!

请查找随附的显示功率因数问题的文件。  我已将演示板"LM3450设计指南"修改为具有14V 输出的单级设计。  输入电压高达90Vac 时、我得到的电源性能良好、此后功率因数会变得更低、我的设计需要大于0.9pf。  我已根据设计 XL 表更改了这些值、并将 D23和 D10的阳极连接到变压器的引脚7-8结、使引脚6悬空。  我删除了 Q7并将其链接出去、以便演示板成为单级。

您能帮助您使其正常工作吗?

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您是否将其用作电流调节器?  通常、单级 LED 驱动器调节电流。  如果不是这样、您只是创建一个单级电压输出、它看起来带宽可能过高。  尝试降低次级侧控制环路的带宽。  如果带宽接近或高于线路频率、LM3450将失去 PFC。  通常、由于光隔离器的差异、您希望带宽小于10Hz、并且很可能要低一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我们将其用作 PF 校正电压电源、系统其余部分通过微处理器具有 LED 控制部分、因此这只是 LED 电路的电源、不控制电流。 输出电压可能具有大量纹波(+/- 2V 正常)。

    如何将带宽调整为小于10Hz?

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我会首先尝试将 RSC 从其为2千欧变为10至20千欧。  带宽涉及很多组件。  此外、RFB2为105K 并且 RFB1未被声明。  我会将 RFB1值保留为与 EVM 相同的值、并调整 RFB2。

    您的源频率是否可调节?  您可以看到、它是否也通过改变输入频率而改善或变差。

    可能还有其他问题导致了这种情况、看起来响应速度太快了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RFB1为10K、我要将其恢复为 EVM 值并调整 RFB2、在 RFB1上添加电容器是否会以所需的方式降低带宽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我不会这样做、因为它会造成不稳定。 我会更改 RSC、CSC 和 Rsbs (这个不能太高、否则它不能驱动光耦合器)、因此我现在要使用 RSC 和 CSC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    很抱歉我已经离开了、请查看随附的波表。  我将 RSC 20 20K 从2K 调整为2K、我还更改了 RFB2、以便 RFB1与 EVM 相同、但仍然不幸运的是 PFC 为240V。  在50V 时、PF 良好、但随着电压升高、电压升高到超过此值、PF 会变差。  输入频率为澳大利亚市电、因此固定为50Hz。

    RFB2 105K RSC 20K 240V 交流

    RFB2 105K RSC 20k 50Vac

    RFB2 27K RSC 20k 240Vac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过查看示波器图片、可以看出增益过高。  我注意到、可能会影响这一点的一点是、您如何将 Rsbs 连接到 sbias。  此配置中的 Sbias 不是固定的稳定电压、因为误差放大器会在 sbias 变化时响应电压、从而导致光电二极管电流增大或减小。  您可以尝试放置一个来自 sbias 的电阻器和齐纳二极管、以创建稳定的电压、但您必须注意光电二极管可以获得的电流范围、以确保反馈不会消失。  您的 Sbias 电压是多少?  从 Sbias 拉取多少电流、220uF 是一个大电容器、将成为控制环路的一部分。

    如果您查看数据表、可以看到由于此原因创建了 Vop1和 Vop2 (Vop1是光电二极管的电压源)。

    您确定 CSC 是22 μ F 吗?  您使用的光隔离器器器件型号是多少?  或者、您是否具有此光耦合器的 CTR 范围以及在极低电流下的工作规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    实际上、我已将 EVM 板修改为靠近 XL 工作表生成的电路。  因此、Sbias 仍然通过 O2bias 连接到 Rsbs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    CSC 为20uf、即2个10uf 电容器。

    我刚刚将 Rsbs 更改为4k7、这几乎没有什么不同(PF 现在为0.6)。   Rsbs 顶部的稳压电压为9.4V、非常平滑且稳定。

    根据 EVM 电路板物料清单、光耦合器为17F-3S 元人民币、您可能比我更了解这方面的信息。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    似乎大多数问题都来自 EVM 板上的 EMC 电容器、从而减少了这些仍然通过的传导发射、现在 PF 为0.88、我应该能够对其进行微调、以便使用具有正确绕组的新变压器来改进它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    听得好! 仅供参考、Irwin 出现了一些问题、他不得不离开城镇。 我将此标记为"TI 认为已解决"、但请随时在此处发表任何其他问题、下周 Irwin 将再次参加。 他是该器件的专家。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clint、

    当我获取新的 PCB 和变压器时、我会通知您

    Steve