您好!
请查找随附的显示功率因数问题的文件。 我已将演示板"LM3450设计指南"修改为具有14V 输出的单级设计。 输入电压高达90Vac 时、我得到的电源性能良好、此后功率因数会变得更低、我的设计需要大于0.9pf。 我已根据设计 XL 表更改了这些值、并将 D23和 D10的阳极连接到变压器的引脚7-8结、使引脚6悬空。 我删除了 Q7并将其链接出去、以便演示板成为单级。
您能帮助您使其正常工作吗?
此致、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查找随附的显示功率因数问题的文件。 我已将演示板"LM3450设计指南"修改为具有14V 输出的单级设计。 输入电压高达90Vac 时、我得到的电源性能良好、此后功率因数会变得更低、我的设计需要大于0.9pf。 我已根据设计 XL 表更改了这些值、并将 D23和 D10的阳极连接到变压器的引脚7-8结、使引脚6悬空。 我删除了 Q7并将其链接出去、以便演示板成为单级。
您能帮助您使其正常工作吗?
此致、
Steve
您好!
通过查看示波器图片、可以看出增益过高。 我注意到、可能会影响这一点的一点是、您如何将 Rsbs 连接到 sbias。 此配置中的 Sbias 不是固定的稳定电压、因为误差放大器会在 sbias 变化时响应电压、从而导致光电二极管电流增大或减小。 您可以尝试放置一个来自 sbias 的电阻器和齐纳二极管、以创建稳定的电压、但您必须注意光电二极管可以获得的电流范围、以确保反馈不会消失。 您的 Sbias 电压是多少? 从 Sbias 拉取多少电流、220uF 是一个大电容器、将成为控制环路的一部分。
如果您查看数据表、可以看到由于此原因创建了 Vop1和 Vop2 (Vop1是光电二极管的电压源)。
您确定 CSC 是22 μ F 吗? 您使用的光隔离器器器件型号是多少? 或者、您是否具有此光耦合器的 CTR 范围以及在极低电流下的工作规格?
此致、