This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:其中一个输出错误

Guru**** 2453230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650140/tps65400-one-of-the-outputs-is-wrong

器件型号:TPS65400

您好!

我在 FPGA 板中使用 TPS65400 PMIC。 原理图随附。 它与 ArtyZ7电路板中的"勤奋"使用的电路类似。

我发现 SW3的输出错误。 输出为3.3V、而根据连接的电阻器、输出应为1.8V。

其他三个输出是正确的。 这看起来很奇怪! 有什么想法、可能会出什么问题?

我测量的使能信号为1.6V、而它们实际上已上拉至等于3.3V 的 VDDD。

在 ArtyZ7电路板中、我测量到使能信号为2.7V、而这些信号实际上被上拉至3.3V (但不是 VDDD)。

在数据表中、我发现使能引脚上的1.28V 被视为高电平。 启用 PMIC 的正确方法是什么?为什么存在明显的压降?

更重要的是、为什么只有 SW3提供错误的输出?

谢谢、

Rajat Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否帮助探测 FB3和 SW3的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW3输出端的电压为3.3V、FB3引脚的电压为1.46V。

    因此、反馈中的电阻器比率看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为 VEF 默认为0.8V。 VREF_COMMAND 命令也可以设置 VREF。 您是否进行了任何设置来更改 SW3的基准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、VREF 未更改。 我们使用的是默认设置。
    但是、我们已经确定了电路板缺陷、我将在检查此问题后返回。

    谢谢、
    Rajat Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    无法 将 EN1、EN2、EN3、EN4连接到 VDDD、因为只有当 EN1-4为高电平时、VDDD 稳压 器才会在高达3.3V 的电压下工作。

    请 将 EN1、EN2、EN3、EN4设置为悬空、然后再次测试。

    2.我 看到 SW3通道的补偿电路不正确、我想 SW3 转换 器可能不稳定。  

    R55=180k 过大、建议将其降低至51k Ω。

    C91太小、建议将其增大到1.2nF。

    出于同样的原因、建议 将 R57降低至51k Ω。

    此外、您能否探测 SW3开关节点和 VCC1V8 波形?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵马、您好!

    感谢您的深刻回答。
    我们将所有使能信号悬空。 我们还解决了硬件问题、PMIC 输出现在看起来是正确的。
    你的第二项建议似乎很有意思,我们将尽快落实这项建议。

    谢谢、
    Rajat Rao