主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1
大家好。
因此、我想在我的设计中采用 LM74610-Q1、但我想我已经死了。
施加到电路的电压为18.5V。 LM74610-Q1的最大负电压为-45V。
这意味着负责负电压尖峰抑制的 TVS 应将电压钳制在45-18.5 = 26.5V 的最小值。
我查找哪个钳位在该电压下的任何 TVS 二极管的工作电压低于18.5V、这意味着如果施加反极性电压、它将开始击穿。
现在、我唯一选择 LM74700-Q1等解决方案 的解决方案还是 仍有采用 LM74610-Q1的解决方案?
此致、
Karlis tucs