This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:如果标称电压为18.5V、如何选择正确的 TVS?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649746/lm74610-q1-how-to-choose-correct-tvs-if-the-nominal-voltage-is-18-5v

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

大家好。

因此、我想在我的设计中采用 LM74610-Q1、但我想我已经死了。

施加到电路的电压为18.5V。 LM74610-Q1的最大负电压为-45V。

这意味着负责负电压尖峰抑制的 TVS 应将电压钳制在45-18.5 = 26.5V 的最小值。

我查找哪个钳位在该电压下的任何 TVS 二极管的工作电压低于18.5V、这意味着如果施加反极性电压、它将开始击穿。

现在、我唯一选择 LM74700-Q1等解决方案 的解决方案还是 仍有采用 LM74610-Q1的解决方案?

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    在18.5V 时、在负 ISO 测试脉冲1期间、阴极可处于18.5V、阳极不应低于-(45-18.5)=-26.5V。

    对于 SMBJ 类型的 TVS、不可能同时满足钳位电压和击穿电压要求。

    我们强烈建议使用 LM74700-Q1。

    此器件处于预览模式、可从 TI store 获取初步样片。

    但是、如果您正在寻找已发布的器件、例如 LM74610-Q1、作为替代方案、您可以将 SMCJ 系列与 LM74610-Q1搭配使用。

    SMCJ18A 击穿电压为22.1、15A 浪涌电流下的钳位电压约为24.5V。

    (负 ISO 脉冲测试1、具有-150V 浪涌电压和10欧姆浪涌发生器阻抗、这将产生低至15V 的浪涌电流)。

    请参阅博客:

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    还有一个问题:TI store 是否有最小数量的1k?

    此致、

    Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    让我检查一下、然后返回。

    此致、

    Kari。