This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:EEPROM 编程规格和原理图

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649620/lp8860-q1-eeprom-programming-specification-and-schematics

器件型号:LP8860-Q1

您好!

您能告诉我 EEPROM 重新编程规范和原理图吗?

由于我们的客户希望使用非默认 EEPROM 值的 LP8860-Q1、我们希望对器件进行重新编程、然后将器件交付给客户。
因此,我想知道 EEPROM 重新编程方法(重新编程的原理图、规格、编程顺序等)。  

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    数据表中显示了有关如何对 LP8860-Q1的 EEPROM 进行重新编程的大部分信息、但您也可以参阅随附的应用手册以了解简单的摘要。

    希望这适用于 you.e2e.ti.com/.../SNVA797_5F00_LP8860_2D00_Q1_5F00_endofline_5F00_EEPROM_5F00_101117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung San、

    感谢你的帮助。
    您随附的文件是 NDA 文件。 是否存在非 NDA 文件?

    此外、您能否共享 EEPROM 重新编程的原理图?
    我们的客户不会在其系统中重新编程。
    我们对器件进行了重新编程、然后发运了器件。
    因此、我们希望简化重新编程的电路板。

    我的理解如下。
    我的理解是否正确?
    我们是否可以将"?"保持浮动 引脚?
    --
    左悬空:C1P、C1N、SQW、ISET、TSENSE、 滤波器、故障、MISO、OUT4、OUT3、 OUT2、OUT1、SD
    电源:VDD
    GND:SGND、SYNC、VSYNC、PWM、LGND、 ISENSE_GND、PGND
    I2C 或 SPI 连接:MOSI/SDA、SCLK/SCL
    选择:NSS,如果
    使能电源:VDDIO/EN
    ? :VSENSE_N、VSENSE_P、FB、ISENSE、GD、 CPUMP
    --

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    该文件尚未正式发布、因此我们需要改进 NDA 内容、但数据表中已提供此信息、因此不应限制 NDA。

    我正在与技术写作人员合作将其发布到 TI.com、但您现在可以使用我所附的现有版本。

    对于 EEPROM 重新编程的原理图、LP8860只需标准 I2C I/F (或 SPI) 即可访问/编程 EEPROM、因此 SDA 和 SCL 将需要将2k Ω~ 10k Ω 上拉电阻连接到 VDDIO/EN。 除此之外没有什么特别之处。 当然、您需要 VDD 和 VDDIO/EN 高电平以及 GND 连接才能进行 I2C 访问。

    所有其他引脚的连接无关紧要。  

    如果您有其他问题、请向我发送电子邮件。

    希望这对您有所帮助、