您好!
您能告诉我 EEPROM 重新编程规范和原理图吗?
由于我们的客户希望使用非默认 EEPROM 值的 LP8860-Q1、我们希望对器件进行重新编程、然后将器件交付给客户。
因此,我想知道 EEPROM 重新编程方法(重新编程的原理图、规格、编程顺序等)。
此致、
Ryuji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryuji-San、
该文件尚未正式发布、因此我们需要改进 NDA 内容、但数据表中已提供此信息、因此不应限制 NDA。
我正在与技术写作人员合作将其发布到 TI.com、但您现在可以使用我所附的现有版本。
对于 EEPROM 重新编程的原理图、LP8860只需标准 I2C I/F (或 SPI) 即可访问/编程 EEPROM、因此 SDA 和 SCL 将需要将2k Ω~ 10k Ω 上拉电阻连接到 VDDIO/EN。 除此之外没有什么特别之处。 当然、您需要 VDD 和 VDDIO/EN 高电平以及 GND 连接才能进行 I2C 访问。
所有其他引脚的连接无关紧要。
如果您有其他问题、请向我发送电子邮件。
希望这对您有所帮助、