This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:降低电压,断开 SMBus 通信

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1, BQ76200, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649992/bq78350-r1-reduce-the-voltage-smbus-communication-is-disconnected

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930BQ76200ISO1540

您好:

我有一  个由 bq78350和 bq76930组成的6s 电池保护板、当我将电压降低到2.75V/节时、SMBus 通信断开、但当我提高电压时、通信恢复正常。  当通信断开时、 对于 bq78350、Bq76930的 VCC 电压正常为2.5V。

那么、我想知道是什么导致了这种情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    由于 bq78350上的电压为2.5V、因此电量监测计显然仍在运行。  需要注意的一个方面可能是 SMBus 的信号基准。  如果您使用了低侧 FET 并将通信以 PACK-为基准、则如果发生保护事件、信号基准将丢失、电池将无法通信。  CUV 将是降低电压时的明显保护、bq78350-R1中的默认值为2500mV、您可以检查系统是否将此设置为2750。  另一个需要注意的相关领域是 REGSRC 电路和 FET 驱动电压。  如果您使用了下降晶体管来提供 REGSRC、则电压可能足以提供2.5V REGOUT、但过低、无法提供足够的电压来保持 FET 导通。  如果是这种情况、则6节电池考虑为 REGSRC 使用电池电压、请参阅 bq769x0系列前10大设计注意 事项手册中的第9节。

    对于低侧开关和通信接口、通常有3个需要保护的方面:电路可能损坏、通信线路泄漏和通信丢失。

    如果在故障期间不需要通信、您可以考虑切换通信线路、例如 使用 bq78350的图10。  如果在故障期间需要通信、您可能会考虑隔离 或高侧开关。  ISO1540隔离器是通信线路的一种选择。  高侧 P 沟道开关可使用 bq76200高侧 N 沟道 FET 驱动器等器件实现、或高侧 N 沟道开关。

    如果另一个信号是另一个问题、请检查该信号、您有疑问、请告知我们。