This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:模拟多路复用器(AMUX)精度-分频比- TMS570LS1114

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648626/tps65381-q1-analog-mux-amux-accuracy---divide-ratio---tms570ls1114

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1114

您好!

我正在测试 TPS DIAG_OUT 引脚的功能。 对于 DMUX、一切都很好。

对于 AMUX、我观察到电压不符合预期:

DIAG_Mux_Sel 信号名称 分压比 除以 Acc V [V] uV [V] OV [V] v [数字] VUV [数字] Vov [数字] 测量[数字] 测量[V] 测量值[V]
0x01 VDD5 2. 2、25% 5、00 4、500 5、450 3102. 2729. 3458 2653. 2、137 4、27
0x02 VDD6 3. 3、75% 6、00 5、200 8 200人 2482 2070 3519. 1715. 1 382人 4、15
0x04 VCP 13、5 6、25% 4、000 15、000 0 345 1465 819 0、660 8、91
0x08 VSOUT1 4. 1、20% 0、00 3 300人 9,500人 0 1011. 2983. 16. 0、010 0、04
0x10 VBAT_SAFING 10. 5、50% 12、00 4 200人 36 700人 1489 493. 4805 475 0、380 3、80
0x20 VBATP 10. 5、50% 12、00 4 200人 36 700人 1489 493. 4805 475 0、383 3、83
0x40 MAIN_BG 1 0、00% 2、49 2、364 2、617 3090 2934. 3247 2983. 2、405 2、41
0x80 VMON_BG 1 0、00% 2、49 2、364 2、617 3090 2934. 3247 2963. 2、388 2、39

除了 MAIN_BG、VMON_BG 和 VCP、所有电压都不在有效范围内。 未使用 VSOUT1。  我使用 TMS570LS1114的内部 ADC (Vref = 3.3V、12位分辨 率)以及电压表进行了测量("Mea")。

左侧的7列是从数据表中获取的。 "V [数字]"表示 DIAG_OUT 引脚上的预期电压(以数字表示)。 "MEAS [数字]"是指 DIAG_OUT 引脚处以数字表示的测量电压。 "Measdiv [V]"是指在 DIAG_OUT 引脚处测得的电压、单位为伏特。 "MEAS [V]"是指相对于分压比的测量电压、单位为伏特。

TPS 输出引脚上的电压都是正确的(例如 VDD5 = 5V、VDD6 = 6V、……)。 分压比有问题吗? 因为使用分压比1、一切都很好。

您好 Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helge、

    器件专家将仔细研究您的问题。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

     

    对于您的特定测试设置、我无法进行评论、但对于整个测量范围、有几个要点需要记住、这些要点可能会导致系统中的测量不正确。 下面列出了可能导致测量误差的常见问题。

     

    • 无负载时的额定 AMUX 精度。 如果您的 ADC 或测量方法是通过 AMUX 输出拉电流、则在 AMUX 的输出电阻两端将有一个电阻分压器、表5-4中的脚注2。 加载将导致测量误差。   
    • 信号的稳定时间(稳定时间)。 如果在选择新的 AMUX 输出后测量过快、则由于电路上的 RC、信号可能无法稳定。 在表5-4下的数据表中、建议按照在典型用例中输出之间具有最小电压阶跃(从高电压到低电压)的顺序来切换 AMUX 信号、从而尝试尽可能缩短对 AMUX 信号采样之间的等待时间。
    • MCU IO 下拉或上拉影响。 为了加快 DIAG_OUT 的 DMUX 读数、通常将 DIAG_OUT 引脚连接到 MCU 上的 GPIO 和 ADC 通道。 某些 MCU GPIO 引脚具有永久性上拉或下拉或可配置的引脚。 如果存在上拉或下拉电阻、则会导致 AMUX 输出的电阻分压器并导致测量误差。 仔细检查、但事实并非如此。
    • 这些分压比精度仅适用于分压器。 它不包括所测量源的精度。
    • 不包括 ADC 误差和 ADC 基准误差。

    希望这些技巧将帮助您找到测量误差的来源。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    如前所述、为 GPIO 配置了一个下拉电阻。 在移除下拉电阻后、一切对我来说都很好!

    此致、
    Helge