Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1114
您好!
我正在测试 TPS DIAG_OUT 引脚的功能。 对于 DMUX、一切都很好。
对于 AMUX、我观察到电压不符合预期:
| DIAG_Mux_Sel | 信号名称 | 分压比 | 除以 Acc | V [V] | uV [V] | OV [V] | v [数字] | VUV [数字] | Vov [数字] | 测量[数字] | 测量[V] | 测量值[V] |
| 0x01 | VDD5 | 2. | 2、25% | 5、00 | 4、500 | 5、450 | 3102. | 2729. | 3458 | 2653. | 2、137 | 4、27 |
| 0x02 | VDD6 | 3. | 3、75% | 6、00 | 5、200 | 8 200人 | 2482 | 2070 | 3519. | 1715. | 1 382人 | 4、15 |
| 0x04 | VCP | 13、5 | 6、25% | 4、000 | 15、000 | 0 | 345 | 1465 | 819 | 0、660 | 8、91 | |
| 0x08 | VSOUT1 | 4. | 1、20% | 0、00 | 3 300人 | 9,500人 | 0 | 1011. | 2983. | 16. | 0、010 | 0、04 |
| 0x10 | VBAT_SAFING | 10. | 5、50% | 12、00 | 4 200人 | 36 700人 | 1489 | 493. | 4805 | 475 | 0、380 | 3、80 |
| 0x20 | VBATP | 10. | 5、50% | 12、00 | 4 200人 | 36 700人 | 1489 | 493. | 4805 | 475 | 0、383 | 3、83 |
| 0x40 | MAIN_BG | 1 | 0、00% | 2、49 | 2、364 | 2、617 | 3090 | 2934. | 3247 | 2983. | 2、405 | 2、41 |
| 0x80 | VMON_BG | 1 | 0、00% | 2、49 | 2、364 | 2、617 | 3090 | 2934. | 3247 | 2963. | 2、388 | 2、39 |
除了 MAIN_BG、VMON_BG 和 VCP、所有电压都不在有效范围内。 未使用 VSOUT1。 我使用 TMS570LS1114的内部 ADC (Vref = 3.3V、12位分辨 率)以及电压表进行了测量("Mea")。
左侧的7列是从数据表中获取的。 "V [数字]"表示 DIAG_OUT 引脚上的预期电压(以数字表示)。 "MEAS [数字]"是指 DIAG_OUT 引脚处以数字表示的测量电压。 "Measdiv [V]"是指在 DIAG_OUT 引脚处测得的电压、单位为伏特。 "MEAS [V]"是指相对于分压比的测量电压、单位为伏特。
TPS 输出引脚上的电压都是正确的(例如 VDD5 = 5V、VDD6 = 6V、……)。 分压比有问题吗? 因为使用分压比1、一切都很好。
您好 Helge