This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050尖峰电压问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649028/lmr14050-lmr14050-spike-voltage-issue

器件型号:LMR14050

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 一个汽车信息娱乐项目中使用了 TI SIMPLE SWITCHER LMR14050、

输入电压通常为12V、输出电压为5V、峰值电流为5A。

现在、他们在原型测试、8V 至12V 输入电压以及12V 至8V 输入电压方面有一些问题、并且输出具有200mV -230mV 的尖峰电压

这是8V 至12V (蓝色)的输入电压波形、LMR14050处于禁用状态

这是8V 至12V (蓝色)的输入电压波形、输出电压(咖啡)、启用 LMR14050

这是从12V 到8V (蓝色)、输出电压(咖啡)的输入电压波形、

这是 LMR14050的 μF、VIN 引脚有一个470uF 电容器和一个0.1 μ F 高频滤波电容器

LMR14050的表中没有用于参考的曲线。  

需要你的建议来证明它的性能 ,非常感谢!

Vincent Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入暂态的目标过冲和下冲值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户需要50mV 的输出电压纹波。
    您能不能给出一些建议来证明、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请说明 EC6的器件型号。
    2.输入电容和值在哪里?
    3、VIN 电压是如何变化的? 当您改变 Vin 时、我还看到 Vin 出现了一些尖峰。