This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:PSE 一致性测试在"MPS_dc_pwrdn"条目下失败

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647861/tps2384-pse-conformance-testing-fail-at-mps_dc_pwrdn-item

器件型号:TPS2384

你(们)好,先生,我

Sifos 的测试在"MPS_dc_pwrdn"项目下失败、如下图所示:

1.情况如何?

2.是否 有任何组件需要修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    TPS2384的默认直流断开电流电平为7.5mA、Sifos 测试平台将作为 PD 执行、并为 PSE 提供 MPS 信号、并检查 PSE 在直流断开时将关断端口的电流电平。 Sifos 测试结果表明、关闭 PSE 所需的最低电流为4mA、这超出了标准。 这是由来自电路的额外端口电流导致的、这将使总端口电流高于7.5mA、并且当 Sifos 驱动5mA 至10mA 的测试电流时、PSE 无法关闭。

    2.您可以检查 RJ45的电路以及与 Vpwer-PSE 负端口相关的所有其他电路、是否有 LED 之类的电路将驱动来自端口的电流? 如果是、您应该尝试减小它驱动的电流。

    谢谢你

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是对的、它是由 LED 电流产生的。 它在对 LED 电流限制电阻器进行返工后通过测试。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    C.T.Chung