This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:TIDA-00173技术帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647602/ucc28711-tida-00173-tecnical-help

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

您好!

我之前在另一个论坛上发帖、一位名叫 Ulrich Goerke 的 TI 员工回复了我、但我再也没有收到任何回复。

我已经按照 TIDA-00173中的详细说明设计了电源电路、但我没有获得所需的输出。  

我使用的组件值与 TIDA 中提到的相同、但 NTC 引脚除外、而 NTC 引脚我一直处于断开状态。

当我施加输入电压(400V)时,我得到以下波形(蓝色波形是 VDD 引脚,黄色波形是 NTC 引脚):-

我确实意识到 NTC 引脚在启动后应显示稳定的5V 电压、并且不应显示尖峰、但即使在更改多个 IC 后、我也会得到这种效果。  

输出电压显示9V-18V 之间的随机变化、这是不正确的。 Ulrich 先生能帮我解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的帖子、我更改了 IC、NTC 引脚现在在启动时显示5V、我认为 NTC 引脚没有问题。

    但 IC 仍然无法开始切换。 这是最新行为的波形。 蓝色通道显示 VDD、黄色通道现在显示栅极驱动脉冲。

    1) 1)栅极驱动引脚显示单个脉冲、然后 IC 进入关断状态。 不会发生三个栅极驱动脉冲的启动序列。 这意味着发生的故障类型是什么? 我猜它与 CS 引脚上的电压有关。 否则、它将显示三个脉冲、然后进入关断状态。  

    2) 2)高压引脚上施加的输入电压为425v。

    3) 3)我还尝试将 R27和 R26的值分别降低到80K 和27K (之前为91k 和30K)、但结果没有变化。  

    4) 4)我尝试将 Rs 电阻器的值从 TIDA 给出的0.91欧姆更改为1欧姆、2.2欧姆和4.7欧姆、但结果没有变化。   

    5) 5)我应该尝试将电阻器连接到 NTC 引脚、还是应该将其保持断开状态?

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashan、

    对这一答复的拖延表示歉意。

    您的输入电压、输出电压、功率等规格是什么?

    您的目标24V 输出电压是否与 TIDA-00173相同?

    上电时、输出负载是多少? 它是否开路/无负载? 您似乎获得了9..18V 的输出电压、或者您是指 VDD?


    显然、当 VDD 充电至~21V 的启动阈值时、IC 正在尝试切换、但它正在检测故障、这会导致 PWM 停止、IC 进入低功耗模式、VDD 放电至 UV 电平、然后重复此循环。

    这就是 SD 在内部仅在短时间内上拉的原因。


    您应该可以将 NTC 引脚保持断开状态、这不是问题的原因。


    您能否放大并检查单个栅极脉冲的导通时间? 如果这很长(几 μ s)、则表示 CS 故障–CS 引脚短路、或串联电阻开路或阻抗过高。 或者、由于系统短路或变压器中的反向绕组极性而导致真正的过流事件。

    我建议检查 DRV 和 CS 上的信号@ 1us/div 以帮助进行调试。

    此处还有一个非常有用的故障排除指南、可帮助:
    www.ti.com/.../slua783.pdf

    谢谢、
    Bernard