主题中讨论的其他器件:TIDA-00173
您好!
我之前在另一个论坛上发帖、一位名叫 Ulrich Goerke 的 TI 员工回复了我、但我再也没有收到任何回复。
我已经按照 TIDA-00173中的详细说明设计了电源电路、但我没有获得所需的输出。
我使用的组件值与 TIDA 中提到的相同、但 NTC 引脚除外、而 NTC 引脚我一直处于断开状态。
当我施加输入电压(400V)时,我得到以下波形(蓝色波形是 VDD 引脚,黄色波形是 NTC 引脚):-
我确实意识到 NTC 引脚在启动后应显示稳定的5V 电压、并且不应显示尖峰、但即使在更改多个 IC 后、我也会得到这种效果。
输出电压显示9V-18V 之间的随机变化、这是不正确的。 Ulrich 先生能帮我解决吗?