Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481、
您好!
我想 使用 LM3481设计反激式转换器。
我使用 LM3481-FLYBACKEVM 测试我的设计。
规范如下:
VIN = 5.4V 至17V
VOUT = 6V +/- 1%
Iout = 400mA
开关频率:500kHz
故障模式:
电源表现出不稳定的行为、尤其是输出负载。
光耦合器的 VCE 振荡、Vgs 由 突发组成。 描述
测量结果的屏幕截图附在帖子上。
原理图:
e2e.ti.com/.../FailureMode_5F00_Flyback.pdf
感谢您的支持。
此致
Adam