This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:不稳定反激转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-FLYBACKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647557/lm3481-flybackevm-unstable-flyback-converter

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好!

我想 使用 LM3481设计反激式转换器。
我使用 LM3481-FLYBACKEVM 测试我的设计。

规范如下:

VIN = 5.4V 至17V
VOUT = 6V +/- 1%
Iout = 400mA
开关频率:500kHz

故障模式:

电源表现出不稳定的行为、尤其是输出负载。
 光耦合器的 VCE 振荡、Vgs 由 突发组成。 描述
 测量结果的屏幕截图附在帖子上。

原理图:

e2e.ti.com/.../FailureMode_5F00_Flyback.pdf


感谢您的支持。

此致

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    要正确补偿设计、请遵循本 应用手册中列出的指南行。 另请尝试添加更多输出电容。 它的大部分内容似乎已从 EVM 中移除、

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的提示。 我将转换器的输出电容增加到了66µF μ F。 我还根据计算了补偿网络的值
    添加了相关内容。 现在、我可以在负载为100mA 时测量以下波特图。 相补角为90°、增益裕度为30dB。
    但是、在150mA 的负载电流下、反激式转换器仍 开始振荡。

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我建议调整交叉频率。 在控制环路中具有 RHP 零点的转换器中、将交叉频率设置为 RHP 零点频率的1/4左右是正常的。

    您能否发布显示 VOUT、SW 节点和 COMP 电压的波形?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我测量 了 VOUT、SW 节点和 COMP 引脚处的电压。 波形的池塘
    我布置的最后一个波特图、穿越频率为2.8kHz、相位裕度为90°、负载时的增益裕度为30dB
    电流为100mA、Vin = 5.4V。 因此、当 负载打开时、反激式不会在100mA 负载下振荡
    电压已经达到其标称值6V 时的电压。


    CH1:输出电压(2V/Div)(黄色)、CH2:输入电压(2V/Div)(品红色)、CH3:VGS (2V/Div)(青色)、CH4:VFB (2V/Div)(绿色)





    CH1:VDS (10V/Div)(黄色)、CH3:VGS (2V/Div)(青色)、CH4:VFB (1V/Div)(绿色)





    CH1:VDS (10V/Div)(黄色)、CH3:VGS (2V/Div)(青色)、CH4:VFB (1V/Div)(绿色)

    现在、我将穿越频率降低至1kHz。 为了实现该频率、 我更改了以下组件的值:

    R12 = R17 = 162 -> 1k15
    C15 = C19 = 3U -> 680n
    R10 = 2k49 (无变化)
    R14 = 1k87 (无变化)

    即使没有负载、反激也会开始振荡。 由于噪声太多、无法测量波特图。

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个输出电压图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一个100µs μ V/除数的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    根据变压器的匝数比、占空比非常高、我感到惊讶。 最大占空比应约为50%(VIN~5.4V)、但根据波形、它看起来要大得多。 第一个帖子中提供的变压器参数是否正确?

    开关节点钳位的电压是多少? 请确保为电压基准提供足够的电流。

    谢谢、

    Garrett