Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 TPS65217 kΩ 说明书规定:"默认情况下、此器件被设置为支持一个10 μ s 的 NTC、且 B 值为3480"。
您能否详细说明通用 NTC 规格中通过提供的指定位置
示例数据表和相关参数。
具体而言、当数据表或 DigiKey 指定此参数时、这并不是那么简单。 请参阅以下参数
DigiKey 热敏电阻目录中的滤波器快照:
那么、B 值 B0/50、B25/50、B25/75、B25/85等是什么?
在随机数据表(随附)中、该参数在表中列为 B25/100。 这是正确的 B 值吗?
底线是、您能告诉我如何接受 TPS65217上指定的"B"值参数吗
热敏电阻规格表中所述参数的相关数据表?