This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:条件为"Stuck at"直到负载被禁用并且温度升高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ24650, BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647753/bq34z100-g1-the-condition-would-be-stuck-at-until-the-load-was-disabled-and-the-temperature-elevated

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ40Z50-R1GPCRBGPCCHEM

大家好、团队、

请参阅客户的以下问题:

我们有一个12.8V 6400mAh 4s2p LiFePo4电池应用。  BQ34Z100-G1在"系统"配置中使用。  电量监测计位于主板上、而不是电池组内部。   

跟踪器电子器件和电机均由电池供电;使用 BQ24650为电池充电+应用为-30至65°C

我们的初始测试涉及一块带有 BQ34Z100-G1电路板的电子盒以及为其供电的绝缘电池。 如果将该单元浸湿至-30°C、然后施加10A 负载、则电池将立即报告充电状态(SOC)为0%。 在负载被禁用并且温度升高之前、条件将是"卡在"、通常高于25°C

我们将裸 PCB 和电池放入热处理室、并能够再现类似的结果(请参阅下面所附的图像)

下面是 TI Battery Management Studio 的图。 将电池和 PCB 浸渍到-30°C、然后施加2A 的负载。 然后、温度会尽快斜升至50°C、具体速度由处理室允许。 我们在发现无法重现初始冷启动问题后进行了此测试。 电池通过-15°C 时、容量读数会下降 结果几乎相同、重复了两次。 当负载被移除且温度显著升高后、0%卡在状态开始恢复

我们尝试更改各种 IC 设置、例如关闭平滑处理、但没有任何效果。 然后、在冲压时、我尝试将温度调整到比以前更精细的水平(如下所示)。 我不是快速提升室、而是以小步长调整室。 电池报告的正确行为远超过-15°C 此时、我决定再次让试验室快速提升温度、同样的问题在0°C 左右出现 恢复遵循类似的趋势、即一旦温度足够高、且负载移除、读数将再次合理报告。

对于我的部分、我怀疑这里的常见线程是温度上升率。 我无法理解为什么我们基于单元的(封闭式)电池在初始冷启动方面的表现与这些后续测试不同。 然后、我意识到、在冷态条件下施加大负载电流时、我可以测量电池组中的较大正温度偏转。 即使使用未绝缘的电池组、我们的后箱测试中也会出现明显的电池自发热。 密封单元的隔热效果很好、我假设自发热会更剧烈。 如果某个温度斜率是使 IC 脱落的原因、那么我在使用封闭式电池进行的首次测试中就实现了这一点、这可能是有理由的。 这是对我的器件的推测、因为公共线程似乎是温度增加率、而不是 IC 中的任何特定设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    您是否在创建此器件时使用了具有-30度工作温度的特殊 ChemID? ChemID 通常用于10-50摄氏度的工作条件。最有可能需要 Rb 变弱。

    34z100-G1是否是此应用的必然选择? 如果监测精度是首要考虑因素、则 bq40z50-R1/2可能更合适。 40z50-R1/2中的固件较新、具有更好的低温性能、瞬态模型等。

    此外、对于大多数电池而言、-30摄氏度非常激进。 在该温度下、某些电池的阻抗会非常高、以至于它们会拒绝放电。 在极冷的温度下、由于大负载和电池内部阻抗增加(部分原因是电解质扩散率/导电率降低等)、可能会发生意外自发热。

    请发送您的日志文件、ChemID 和 gg.csv、以便我们进一步调查。 谢谢你。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅客户回应:

    我们确实认为 chem ID 可能是一个问题。 我认为我们从 ID 0x0464开始、然后也尝试了0x0444。 这两种方法的表现似乎都相同。

    2.如果不深入研究数据表,这似乎是一种类似的产品。 此 IC 替代产品是否具有已知的性能优势?

    正在发送 gg.csv 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    感谢您提供 gg.csv 文件。 还请发送上述测试的日志。

    同时、将 gg.csv 中的 DODatEOC Delta T 从10.0降低到2.0、然后重复测试。

    此测试是否指示此应用的正常运行条件?

    您的正常应用负载是多少? 它通常是10 A 的恒定电流长时间吗? 10A 脉冲? 2 A 恒定电流的时间? 还有事吗?

    请尝试使用以下网站 中的 GPCRB 工具来优化34z100-G1:http://www.ti.com/tool/gpcrb

    因此、我可以为您的大型温度范围应用配置监测计、请向我发送以下日志:


    1.学习周期日志(充电/放电),用于通过 GPCCHEM 工具确定 ChemID (有关如何生成此日志的详细信息,请参阅 :www.ti.com/.../slva725 )。 请注意:充电和放电后、电池必须静置。 使用 LiFePo4电池时、电池在充电和放电后可能需要更多的时间来放松(有时长达48小时)。
    2.室温下正常应用程序的日志
    低温(-30摄氏度)下正常应用的日志

    4.如上所示的-30°测试日志,DODatEOC Delta T 设置为10.0
    5.如上所示的新的-30度测试日志,DODatEOC Delta T 设置为2.0

    使用日志1-3、我将修改您的设置并创建新的 SREC 以发送给您进行其他测试。

    此致、
    Bryan Kahler