This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:低电压 VIO

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648056/tps65910-vio-with-low-voltage

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TPS51200

在我的项目中、我将 PMIC TPS65910A31A1与 AM3351ZCE 搭配使用。

我的问题是 VIO (DDR3)处的电压。 输出电压为0.8V、而不是 1.5V。

请指导我解决 我的问题吗?

我遵循数据表的建议、在该项目的最后一个版本中、同一电路工作正常。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您是否有任何 VIO 轨和 SWIO 示波器截图、您可以在启动期间共享这些截图? 这可能有助于我们了解它为什么不达到1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道为什么 PMIC 的输出不是1.5V。 在此输出中、我们还使用 DDR3稳压器(TPS51200)、如果我从电路中移除此组件、PMIC 将恢复到1.5V 电压、但我没有 DDR3的端接电压和基准电压。

    此电路具有以下特性:

    所以 我测量了:

    VTT_DDR 和 DDR_VREF = 0、77V

    有什么 想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    虽然我不是 TPS51200专家、但我乍一看不到电路有什么问题。 这种情况是否发生在具有多个 TPS51200的多个电路板上? 我的第一个想法是、如果 TPS51200受到 ESD 的损坏、那么输入阻抗可能太低、会阻止 VIO 轨上电。

    您是否能够拍摄任何示波器镜头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这是我们100%的生产。 我将使用示波器进行测量、并将进行布置。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了以下点:

    1 μ A PMIC VFBIO (SWIO)(不°TPS51200):

    °  TPS51200的2 μ A PMIC VFBIO (SWIO):

    3°TPS51200 VO (网络:VTT_DDR):

    4°TPS51200 REFOUT (网络:DDR_VREF):

    TPS51200输出端与接地端之间的阻抗为5k Ω(不是短路)。

    请评论结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leandro、

    感谢您的示波器截图。 当 TPS51200导通时、VIO 轨看起来会出现、然后崩溃、但如果没有它们处于相同的示波器屏幕截图中、我无法确定。  

    您能否从外部电源上移除 VIO 电感器和电源 VIO 轨、并查看 TPS51200是否仍有问题? 不过、我不知道您的电路板是否允许 VIO 按这样的顺序加电。

    您还可以尝试向 VIO 电感器和电流探针添加电流环路、以查看 TPS51200是否会导致过流。 我仍然建议查看 SWIO 引脚(电感器的另一侧)、以查看开关是否看起来正确(例如 VIN 未下降)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     当 TPS51200 导通时、VIO 轨看起来会出现、然后崩溃、但如果没有它们处于相同的示波器屏幕截图中、我无法确定。  

    现在是不带 TPS51200的 PMIC 的 VIO

    您能否从外部电源上移除 VIO 电感器和电源 VIO 轨、并查看 TPS51200是否 仍有问题? 不过、我不知道您的电路板是否允许 VIO 按这样的顺序加电。


    我输入了一个外部电源、结果是:


    这是外部电源(1、5V)、测量电流为2.2A。

    您还可以尝试向 VIO 电感器和电流探针添加电流环路、以查看 TPS51200是否 会导致过流。 我仍然建议查看 SWIO 引脚(电感器的另一侧)、以查看开关是否看起来正确(例如 VIN 未下降)。


    当我打开 TPS51200时、PMIC 的输入电压(3V8)不受影响。 TPS51200关断时的引脚开关(SWIO)如下所示:

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    感谢您提供更多示波器截图。

    看起来 TPS51200无法正常工作。 它看起来消耗的电流过大(VIO SMPS 的最大电流为2.2A、而 VIO SMPS 的最大电流为1A)、甚至导致外部电源无法调节。 TPS65910器件似乎工作正常。

    我建议在 TPS51200论坛(e2e.ti.com/.../196)上发布一个新问题 、并确保包含 TPS51200行为的示波器截图以及被过度消耗的外部电源的示波器截图。 您可能还需要检查 TPS51200输出端的阻抗、以防其连接到的部件将其短接至 GND。

    祝您好运!