This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:输出电压为4.08V,但根据数据表,输出电压应为4.2V

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647252/bq24040-output-voltage-is-4-08v-but-as-per-datasheet-it-should-be-4-2v

器件型号:BQ24040

您好!

在我的充电电路中、我在这里得到的输出电压为4.08V、而不是4.2V。    压降仅为120mV。 但是如果我得到这个120mV、  我可以再运行我的机器30分钟。 请建议我

谢谢、此致、

P.Santhoshkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 ISET2通过1.4V 上拉为高电平时、器件的输入电流将限制为500mA。 但 ISET 编程为540mA。 R22和 R26将 ISET2上的电压设置为大约2V、但基于 Vbat。
    建议将 ISET 编程的电流减小到500mA 以下或移除 R22以防止输入电流限制。
    是否在器件的引脚3 (VSS)和引脚10 (OUT)之间测得4.08V 电压?
    此外、当您看到4.08V 时、输入电压和输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回应。

    我的输入电压为5V、2A 直流适配器、输出电流为350mA (电池电压为3.7V)

    此外 、我移除了 R22电阻 器、但输出电压仍为4.08V (未连接电池)

    注:备用输入电压是 USB 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用示波器或仪表查看过输出电压?
    在没有电池连接的情况下、单元将处于电池检测例程中、输出将以25mS 的速率在~4.2V 和~3.8V 之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    请查看示波器中的 BQ24040输出电压图像。 正如您所说的、它在4.28V 至3.8V 之间切换。 但是、要为3.7V 2000mAh 电池充电、我需要从 BQ24040输出侧获得4.2V 的恒定电压。 那么、只有我为电池充电至4.2V。  

    我是否需要在输出侧添加任何陶瓷电容器

    谢谢、此致、

    P.Santhoshkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 当电池不存在时、才会在~4.2和~3.8之间切换。  有关电池检测例程的更多信息、请参阅数据表中的图14。

    电池存在单元将开始以恒定电流充电、然后转换为恒定电压。