This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:输出电压设置为3.3V、具体取决于输入电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TPS82084, TPS63020, TPS630252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647066/tps61090-output-voltage-set-to-3-3v-varies-depending-on-voltage-input

器件型号:TPS61090
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPS63020TPS630252

您好!

我通过以下原理图体验到出色的输出电压:

我设置 R10值以获得3.3V 的输出电压。

如果 Vbat 是提供4.20V 电压的 Lipo 电池、则 Vout 电压确实为预期的3.3V。

如果 Vbat 增加到5V,则 Vout 电压变为4.82V,这意味着 R10;R11和 FB 未正确设置输出电压。

--

我进行了另一组测试,获得了正确的结果:

R10 = 1.8M 欧姆、以获得 Vout = 5V。

在这种情况下、Vout 始终为预期的5V、无论 Vbat 电压值在4.20V 至5V 之间有何变化。

 。

请告诉我、为什么将 R10设置为较低的值仅在 Vbat 不超过4.20V 时才能将输出电压设置为3.3V

在这种情况下、Vbat 电压为什么会涉及输出电压变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61090是一款升压转换器、不支持高于 VOUT 的 VIN。 如果您需要将 VOUT 调节为3.3V、我建议您选择降压/升压转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、它让事情变得更清晰。

    您能给降压/升压系列中的芯片基准提供什么建议吗?

    我需要   4、20至5V 的输入电压 、并获得3、3V 的稳压输出电压 @ 2A。

    是否有与 TPS61090引脚对引脚兼容的降压/升压芯片,以便 最大限度地减少我们的实际设计和 PCB?

    非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库伦、您好!

    对于4.2V-5V 输入源、在2A 时转换为3.3Vout、您只需要一个降压转换器。 TPS82084是一个非常简单的模块、可实现此目的。

    旧款 TPS61090升压转换器不会引脚对引脚降压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们希望在2A 电流下生成3.3V 或5V 输出电压、该电压由1S Lipo 或稳压5V 输入供电。

    最后,用 TPS63020降压/升压替代我们现有的 TPS61090升压转换器是否是一个不错的选择?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您的电池电压可能低于所需的输出电压、那么您需要降压/升压。 TPS630252最佳。